This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:您可以帮助检查 DRV8872的电路设计吗? 有什么需要更改的地方吗?

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435746/drv8872-q1-could-you-please-help-to-check-the-circuit-design-of-drv8872-is-there-anything-that-needs-to-be-changed

器件型号:DRV8872-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8872

工具与软件:

您可以帮助检查 DRV8872的电路设计吗? 有什么需要更改的地方吗?  

e2e.ti.com/.../DRV8872_5F00_PCB_5F00_Project.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您的原理图看起来正常、无法找到问题。

    此致

    信也