This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:由多个驱动器控制

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436150/drv8434s-several-drivers-control

器件型号:DRV8434S

工具与软件:

这是 该芯片的控制逻辑的一部分

 

我是否正确理解、如果我使用多个驱动器、我只能为所有驱动器使用一个 STEP 和 DIR 信号、并通过使能信号选择可控制芯片?

很显然、在这种情况下、我一次只能驱动一个芯片。

我不想让她再爽爽爽爽吗?"

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使能控制用于启用和禁用 H 桥输出。 即使输出被禁用、使能= 0、内部逻辑也将起作用。 内部分度器将使用 STEP 输入主动改变状态。

    Unknown 说:
    ]我是否正确理解如果我使用了多个驱动程序、我只能对所有驱动程序使用一个 STEP 和 DIR 信号、并通过使能信号选择可控制芯片?

    如果使用这种方法、您将无法跟踪分度器位置(假设您将不断统计微控制器中的阶跃)与使能= 0的驱动器的电机位置。 当然、您需要使用使能引脚启动和停止电机、以免无法跟踪分度器。 因此、这不是精确位置控制的首选方法。

    最佳方法是使用单独的 STEP 和 DIR 控制输入。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 遗憾的是、我想保存计时器输出。

    感谢您的澄清。