工具与软件:
大家好、团队。
我对 DRV8889的失速检测有疑问。
数据表指出 BEMF 与电机电流之间的相位差表示为扭矩计数、但如何观察 BEMF 波形呢?
另外、请告诉我如何观察 Toff 波形。
此致。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队。
我对 DRV8889的失速检测有疑问。
数据表指出 BEMF 与电机电流之间的相位差表示为扭矩计数、但如何观察 BEMF 波形呢?
另外、请告诉我如何观察 Toff 波形。
此致。

尊敬的 Yuki:
您可以监控 TRQ_COUNT 位、 有关更多说明、请参阅数据表中的7.3.11.5失速检测。
"该算法可通过监控 PWM 关断时间来比较上升和下降象限之间的反电动势、并生成一个由8位寄存器 TRQ_COUNT 表示的值。 进行比较时、TRQ_COUNT 值实际上与电机电流、电机绕组电阻、环境温度和电源电压无关。"
对于"波形"、您可以探测 EVM 上的扭矩计数引脚、EVM 上的 MCU 读取 TRQ_COUNT 寄存器的值、并使用 DAC 将其作为模拟电压放在测试点。 有关该转换的更多信息、请查看 EVM 用户指南。

以下是我们的应用手册、其中提供了有关使用此器件 进行失速检测的更多信息:使用 DRV8889-Q1进行无传感器失速检测
此致!
Jacob
尊敬的 Yuki:
正确、但每次 SPI 读取后由 EVM 上的 MSP430 MCU 来完成。 DRV8889本身没有扭矩计数输出引脚。
如果您从外部控制 DRV8889并与之通信、则可以对微控制器执行相同的操作。 只需读取 SPI 寄存器、然后使用 DAC 输出所需的波形。
EVM 的固件可在线获取、位于 EVM 页面的软件下载下、您可以对其进行修改、以输出与扭矩计数不同的值。
此致!
Jacob
您好 Ando-San、
是否可以直观显示或以数字方式观测反电动势电压和 Toff (PWM?) 在波形中?[/QUOT]您可以在示波器中放大电流波形、并直观地显示 TON 和 tOFF 斩波。 形象化 BEMF 会有点复杂、但您可以将其作为叠加在 xOUT1和 xOUT2电压 PWM 波形上的正弦波直流电平进行观察。 谢谢你。
此致、Murugavel