工具与软件:
数据表中给出的设置初始化之后。
读取状态0寄存器
2.响应:正确的 NAD 地址、POR 设置、SPI 正常响应但无警告寄存器设置
写入 CONFIG A0-A6和 B0至 B4、然后发出 CLR FAULT 命令 CMD1 0x8000
4.响应:正确的 NAD 地址、正确的寄存器地址、读取 CMD1寄存器时16位数据0x0000
5读取状态0
响应:正确的 NAD 和 寄存器地址、但仍设置了 POR 位
读取 CONFIG 寄存器可显示写入这些寄存器的正确值
我不清楚器件是否正确进入待机模式、为什么在 CLRFault 之后 POR 位无法被清除、以及为什么最初没有按预期设置警告位?
我们是否遗漏了应遵循的一些步骤?
请支持