This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:关于3.3V 是否可以输入到 DRV8316CR 的 nSLEEP 端子的问题

Guru**** 2398705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436272/drv8316c-question-about-whether-3-3v-can-be-input-to-the-nsleep-terminal-of-drv8316cr

器件型号:DRV8316C
主题中讨论的其他器件:DRV8316

工具与软件:

尊敬的团队
我正在开发一种使用 DRV8316CR 驱动多个电机的伺服夹具、由于某个问题、我正在与您联系。
我制造了第一块电路板并对其进行了测试、发现 DRV8316CR 根本无法正常工作。
我检查后发现 nSLEEP 终端已打开。 这似乎是一个问题。
因此我需要连接 nSLEEP (23)、NC (24)、AVDD (25) 3端子。 请告诉我是否可以将3.3V 输入到 NC 端子。
谢谢你。