This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:应用问题。

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436202/drv8353-application-issues

器件型号:DRV8353

工具与软件:

大家好、团队成员:
在电动螺丝刀产品上使用 DRV8353S、
当电机输出5N 扭矩时、SPI 会将8353的所有寄存器读取为0xFFFF。 此时、电机工作异常。
在一段时间断电然后再次通电后、可以正常读取寄存器、8353也可以正常工作、
当电机输出5N 扭矩时、峰值相电流约为20A。 请帮助分析原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    感谢您的提问!  

    如果器件通过 SPI 响应所有0xFFFF、则很可能会因过热关断(OTSD)等情况而导致关断或尝试复位时卡住。  

    这可能是因为驱动器在以20A 驱动大负载后的短时间内恢复。  

    我们能否检查器件在此运行过程中和关断时刻是否过热?  

    此致、

    -约书亚