This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:STEP 引脚连接应用

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437195/drv8849-step-pins-connect-suooprt

器件型号:DRV8849

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否能够使用相同频率的信号连接引脚 STEP1和 STEP2?

此外、对于提高 MCU 的 GPIO 频率、有没有一些建议呢? 由于客户使用低端 MCU 并且受 PWM 资源限制、因此他们只能使用 GPIO、该 GPIO 只能支持2kHz 频率、但 LDRV8849合适的频率超过8kHz。 那么、我们有一些解决这个问题的建议吗? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    我们的器件专家将会对此进行调查并与您联系。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我们能否使用相同频率的信号连接引脚 Step1和 Step2?

    这意味着您要同时启动和停止两个步进电机、并根据微步模式选择以相同的速度或多步模式运行。 从电气角度而言、步1和步2应该能够从相同的输入获取。

    [报价 userid="571400" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437195/drv8849-step-pins-connect-suooprt "]此外、我们有一些关于提高 MCU 的 GPIO 频率的建议吗? 由于客户使用低端 MCU 并且受 PWM 资源限制、因此他们只能使用 GPIO、该 GPIO 只能支持2kHz 频率、但 LDRV8849合适的频率超过8kHz。 那么我们有一些解决这个问题的建议吗?

    如果 MCU 无法生成大于2kHz 的频率、请尝试尽可能使用较低的微步进。 无法克服 MCU 的限制。 或者、如果您需要固定频率步进输入、您可以拥有一个自由运行方波振荡器、该振荡器可生成可由 MCU GPIO 选通的步进输入。 这将不需要来自 MCU 的任何连续带宽。 例如、使用单个 NAND 施密特触发器(例如 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g132.pdf) 并使用一个输入进行门控、使用另一个输入来具有用于振荡器的 RC 电路。 您可以使用两个或两个步进输入来驱动两个步进输入。  

    此致、Murugavel