主题中讨论的其他器件:MCF8329A、MCF8315C 、MCT8316A
工具与软件:
Motor Studio 是用于评估 MCx 系列器件(MCF8315C、MCF8316C、MCF8329A 等)的主要 GUI。 它是适用于基本用户和高级用户的强大 GUI、能够使用 MCx 产品系列有效地旋转 BLDC 电机。
若要开始使用 Motor Studio、通常用户可以更轻松地根据其应用从默认配置开始、并在该配置下进行调优。
此帖子旨在提供不同电机的基本配置、以便用户可以从已知的有效配置开始。
下面随附的是。 JSON 文件、用户可以将其输入到 Motor Studio 中以开始成功运行其电机。
1. bldc_fan_1A_140Hz_MCF8316C_v1.json
e2e.ti.com/.../8032.BLDC_5F00_Fan_5F00_1A_5F00_140Hz_5F00_MCF8316C_5F00_v1.json
2. bldc_fan_2.5A_50Hz_MCF8316CQ1_v1.json
e2e.ti.com/.../8004.BLDC_5F00_Fan_5F00_2.5A_5F00_50Hz_5F00_MCF8316CQ1_5F00_v1.json
3. bldc_pump_1.3a_700Hz_MCT8316A_v1.json*(对于 MCT 器件、请使用产品页面链接查找 GUI、该 GUI 当前不属于 Motor Studio)
e2e.ti.com/.../1805.BLDC_5F00_pump_5F00_1.3A_5F00_700Hz_5F00_MCT8316A_5F00_v1.json
4. BLDC_Pump_2A_300Hz_MCF8316C_v1.json
e2e.ti.com/.../2627.BLDC_5F00_Pump_5F00_2A_5F00_300Hz_5F00_MCF8316C_5F00_v1.json
5. bldc_fan_30A_1kHz_MCF8329A_v1.json (也适用于吸尘电机)
e2e.ti.com/.../BLDC_5F00_fan_5F00_30A_5F00_1KHz_5F00_MCF8329A.json
6. bldc_fan_40A_1p8kHz_MCF8329A_v1.json (也适用于真空吸尘电机)
e2e.ti.com/.../BLDC_5F00_fan_5F00_40A_5F00_1p8KHz_5F00_MCF8329A.json
如何输入。 Motor Studio 中的 JSON 文件:
1.下载其中一个。 最适合您的应用的 JSON
2.在 Motor Studio 中连接相应器件后、点击顶部功能区中的"File"、然后点击"Load registers"、

3.选择下载的。 JSON 文件和基本配置已加载到 Motor Studio 中。
4.现在就可以尝试直接让电机旋转!
注意:您可以通过在显示的每个.json 中单击以下区域、从此帖子下载.json 文件。 请务必将其重命名为 XXXX.json (不包含任何其他"." 或"、"字符、它们之间可能在下载期间添加)