This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:有关驱动器 IC 的疑问

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435417/drv8705-q1-enquiry-regarding-driver-ics

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在考虑使用 H 桥 IC 来改变线圈中电流的极性。 我们需要使用纯功率波(正弦 PWM)。 好的、您能为我们的应用推荐任何可能的驱动器 IC 吗?

此致、

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 DRV8705-Q1具有 PWM 输入引脚。 如果您的 MCU 为 DRV8705-Q1提供正弦 PRM、则您将具有正弦板电机电流。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya:  

    感谢您的确认。 您能否检查 TI 是否生产具有正弦 PWM 的控制器、我们的要求是驱动2个 H 桥、如果可用、请告诉我。

    此致、

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 DRV8705-Q1没有内部 PWM 发生器。  基本上、DRV 根据 IN1/IN2逻辑信号驱动外部 FET、如下所示。  

    MCU 必须生成 sin PWM。 DRV 仅跟随 IN1/IN2逻辑输入。

    此致

    信也