This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:长电机引线

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435151/drv8244-q1-long-motor-leads

器件型号:DRV8244-Q1

工具与软件:

您好!

电机的引线可以持续多长时间? 在一个应用中、我们需要将控制电子装置远离水。 这会导致从 DRV 的 OUT 引脚到电机的电缆长度约为10米。 额外的电感是否会导致驱动器的运行出现任何问题?

任何额外的电路(如电机处的电容器)是否会减轻任何可能的副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的提问。 我的团队伙伴将对此进行调查、然后回复给您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们已经对使用长线束的步进驱动器进行了测试、发现所增加的电感产生的影响极小。  一个问题是导线电阻导致的 IR 压降、另一个问题是 EMI/EMC。

    您计划在应用中使用什么 PWM 频率?

    我还建议获取一个 EVM 并评估您的设置。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只驱动电机开或关、除非电流调节开始生效、即4kHz。 这会在每个周期发生、因为我在达到结束位置(电机失速)时使用它来关闭电机。

    我的担心是、如果电流调节功能导致混乱、 我´s 最好将压摆率设置为最高值以尽可能减小电压脉冲、我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电流调节应该可以正常发挥作用、因为我们的测试发现步进器仍在运行。 您能否解释一下电压脉冲的含义?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于存在电感、电机最初将出现较高的电压、然后随着时间的推移稳定至提供的电压。 与本技术说明非常相似:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为、较快的压摆率会产生更差的振铃、因为它比较慢的压摆率带来更多的谐波、并且更有可能激发形成的 LC 电路的谐振频率。 如果我们以前研究过这个问题、让我内部和团队检查一下。

    此致!

    Keerthi