This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:如何减少下冲和放大;导通时的过冲和放大;关闭

Guru**** 2398705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436075/drv8847-how-to-reduce-undershoot-overshoot-at-turn-on-off

器件型号:DRV8847

工具与软件:

尊敬的专家:

您会建议如何 减少打开和关闭时的下冲和过冲吗?  

附注  

1、电机电源电压为5V

2. C18从 MLCC 10uF/6.3V 更改为100uF/6.3V

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    请给我几天时间来研究这个问题。 当我了解更多的信息时、我会回复你。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    大容量电容用于消除电机电流的任何较大变化。 在上面包含的原理图中、有4个电容器(C14、C15、C18、C20)。 从符号上看、它们可以全部是陶瓷电容器、有些是用于过滤的旁路电容器。 您要实现多大的总大容量电容? 我们通常建议使用具有低 ESR 的陶瓷本地旁路电容器来降低外部低压电源的噪声。 如果可能、增加旁路电容器或将其放置在更靠近引脚的位置将有助于降低噪声。  

    有关确定大容量电容器尺寸的更多信息、请参阅以下应用手册:

    尺寸适合直流电机驱动应用的大容量电容器 

    此致!

    David