This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603EVM-CT:ERM/LRA 引脚控制

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1435797/drv2603evm-ct-erm-lra-pin-control

器件型号:DRV2603EVM-CT
主题中讨论的其他器件:DRV2603

工具与软件:

你(们)好  

我们用 DRV2603 EVM 来测试 LRA。

我们选择了模式1并使用按钮 B2进行测试。

测试结果符合我们的预期、但我注意到 LRA/ERM 引脚上的电压为0V。

我预计它是3.3V 或更高。 您能解释一下吗?

谢谢!

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar  

    感谢您的咨询。 您说测试结果符合预期、因此我假设您可以 在测试过程中通过模式1和按钮 B2感受到振动。  振动时、您是否意味着两个 LRA 端子之间的差分电压为0V? 请注意、 在模式1和按钮 B2下、ERM 不会振动、所以 ERM 两端子间的电压应为0V。  

    谢谢

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong

    我的意思是  

    当我选择模式1 B2进行测试时、我观察到 LRA/ERM 的电压为0V、而不是预期的3.3V。

    0V 应为 ERM、而不是 LRA。

    库德尔帮你检查这一点。

     

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃德加,我检查了这个,并能够重复你的观察。 这似乎是一个固件问题、即 LRA/ERM 引脚设置为低电平并且 LRA 仍然在特定模式下正确振动。 我还测试了其他模式并正确设置 LRA/ERM 引脚。  

    关闭 TT、因为详细信息已在电子邮件链中讨论。