This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:SPI 通信无响应。

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437334/drv8343-q1-spi-communicate-no-response

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

e2e.ti.com/.../0_5F00_DRV8343SEVM-DVDD-NO-Voltage.PPTX

我们将利用 EVM 和客户 MCU 评估 DRV8343。 但发现无法使用 SPI 与 DRV 通信、并且 DVDD 似乎短接至 GND。  

您能帮助指导我们继续进行评估吗?

附件中列出了所有详细信息。

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:  

    感谢您的提问。   

    您是否能够帮助提供客户的 MCU 数据表?  

    我浏览了 PPT 并想要确认电路要求中是否存在任何不匹配情况。   

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    客户无法向我们提供 MCU 板。

    但我们已确认 MCU 板正常。 目前我们看到的是电源电压 VM=12V、VREF=3.3V、Enable=5V 正常。 但 DRV8343-Q1未启动。 DVDD= 0、VCP=0。

    如果在 DRV8343关断时 DVDD 短接至 GND、则为正常。

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:  

    感谢您的答复。   

    我注意到 VM/VSENX 的检测电路也没有断开- 新的 MCU 是否不测量器件的电压、 这是否会导致报告出现电源欠压情况?  

    此外、DVDD 不应短接至 GND、但在禁用后会输出0V。 我们是否可以检查 DVDD-AGND 电容器上的连接和电压以确保元件已安装到位?  

    最后、 我认为 MCU 设置中确实存在误差、因为当 DVDD 降至2.9V 以下时、该器件应该输出/记录 DVDD 欠压故障情况。  

    您能否再次确保与板载 MCU 的所有连接已断开 并重新连接(包括 GND)到新的 MCU?  

    此致、

    -约书亚