This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:电机控制 GUI

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, MCU-MOTOR-CONTROL-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426388/launchxl-f28p55x-motor-control-gui

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
Thread 中讨论的其他器件:MCU-MOTOR-CONTROL-GUI

工具与软件:

您好!  

我能够成功安装 MCU 电机控制 GUI v1.0.0、但无法在 Windows PC 上通过双击(以管理员身份运行)命令提示符打开它。 是否有任何其他方法可以打开该软件。 我已经安装了 Code Composer Studio v12.8.1和 C2000电机控制 SDK v5.2.0.0。

不是很重要

Tashi George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

    工具与软件:

    您好!  

    我能够成功安装 MCU 电机控制 GUI v1.0.0、但无法在 Windows PC 上通过双击(以管理员身份运行)命令提示符打开它。 是否有任何其他方法可以打开该软件。 我已经安装了 Code Composer Studio v12.8.1和 C2000电机控制 SDK v5.2.0.0。

    不是很重要

    Tashi George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashi:

    我无法重现此行为、启动此行为也没有问题。 您是否可以尝试重新安装它?  

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试重新安装,但是徒劳的。 您能否向我发送指向您正在使用的版本的链接、以便我可以尝试安装该特定版本。

    这是一个独立的工具、可以双击图标打开、也只能通过 Code Composer Studio 等任何其他软件打开?

    此致、

    Tashi George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashi:

    下面是我所使用的版本的链接。 我还附上了电机控制 GUI 中的"关于"部分的屏幕截图。 我在安装后通过 mcu-motor-control-GUI 1.0.0应用程序独立启动它。

    此致、

    Skyler