This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:DRV8316-Q1

Guru**** 2399195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1436946/drv8316-q1-drv8316-q1

器件型号:DRV8316-Q1

工具与软件:

您好、专家


在配置寄存器4时、我看到了 OCP_CBC、数据表中没有介绍该寄存器。

您能否说明此配置的功能?

我、、更改 PWM 输出可以清除 OCP 故障?右?哪个 PWM 输入对此表示

谢谢你。

BR

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如果设置了1h、该位可让您在 INx 引脚转换时让 OCP 逐周期故障清除。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay

    感谢您的答复、

     如果设置 OVP_CBC = 1h、由于 INx 引脚的正常输入为 PWM、这意味着只要 INx 输入正常、就可以清除 OCP 故障、 是这个正确的?μ s

    BR  

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    是的、假设不存在 OCP 条件、则输入变化应清除 OCP 故障。

    此致!

    Akshay