工具与软件:
尊敬的技术团队:
我正在为我的设计优化设置、并注意到死区时间远高于预期。 我使用 DEADT_MODE = 1 (通过监控栅极驱动器输出(GHx 或 GLx)插入死区时间)、并且 DEADT = 001b (214ns)。
因此、在 GHx 达到0V 后、GLx 应该开始将最新的值增加大约300ns。 但是、我测量的脉冲几乎为800ns、这是奇数。 更改 DEADT 设置时、时间会增加/减少、量约为正确值、但我的偏移约为600ns。
使用的 MOSFET 为 BSC039N06NS。
通道1 (黄色):GLx
通道2 (绿色):SWx
CH3 (蓝色):相电流
CH4 (红色):GHx
数学运算(粉色):GHx - SWx =高侧 FET Vgs



我对 TDRVP (750ns)和 TDRVN (464ns)使用相当多的设置。 这是否会干扰死区时间? 当我阅读图表时、它不应该。
请提供建议。
谢谢、谨致问候
Stefan