请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353 工具与软件:
团队成员、您好!
1.如果有两个仅使用的电流关闭(CSA_CAL_B 和 C)、如何设置 CSA_CAL_A 其余部分的寄存器位?

2.建议在 CAL_MODE 寄存器中设置什么值? 0b 或1b? 为什么?

此致
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
1.如果有两个仅使用的电流关闭(CSA_CAL_B 和 C)、如何设置 CSA_CAL_A 其余部分的寄存器位?

2.建议在 CAL_MODE 寄存器中设置什么值? 0b 或1b? 为什么?

此致
Brian
Brian、您好!
如果未使用 CSA、我认为配置并不重要。
对于未使用的相位、请务必遵循以下步骤:

数据表详细介绍了不同的校准模式。

此致、
Yara