This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:无法触发 OL 故障

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437488/drv8434s-cannot-trigger-ol-fault

器件型号:DRV8434S

工具与软件:

我在使用 步进驱动器方面取得了很大的成功。 但是、当尝试检测已断开的电机时、我无法锁存 FAULT 寄存器中的 OL 位。 所有控制均通过 SPI 进行。  编程是在带有 Pololu 软件驱动程序的 Arduino 平台(M0+控制器)上进行的。 到目前为止、软件驱动器和电机驱动器均表现良好、成功实现了速度、方向和 DAC 控制。  

Vref 为0.670V

TRQ_DAC 为75%。  

CTRL4为0x08。 我尝试了0xB8

Microstep_Mode 0x01

严格的循环测试例程 执行20个步长、之间的步长为2ms、以希望触发 A OL。

故障寄存器在20个步骤后返回0x00。

请提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试平台未向驱动器提供正确的电源。 此问题已得到解决。