This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:TRAP_CONFIG1的保留位必须设置为1

Guru**** 2398125 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1429997/mct8315a-reserved-bit-of-trap_config1-must-be-set-to-1

器件型号:MCT8315A

工具与软件:

您好!

我在自定义板上使用 MTC8315AIV、配置 EEPROM 寄存器 TRAP_CONFIG1时出现异常行为。

根据 datasheed、trap_config1的位19被保留、我希望其值会被忽略、因为它位于可配置的寄存器中。

但是、当我设置为0时、电机不会启动、当该位设置为1时、电机会正常启动。

您能告诉我这种观察到的行为是否正常吗?

谢谢!

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    感谢您发布您的问题。

    我将验证这一点、然后回复给您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    感谢您有时间作出回应。

    该位为对齐扇区选择、此处为0表示所有 LS FET 均已导通、因此对齐将不会正确进行。

    对齐意味着在每个相位上按一定比例注入直流电流、以使转子到达相对于 D 轴对齐的位置。

    我们保留了此内容、因为更改默认值将导致对齐不起作用。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的详细答复。

    实际上、我们必须更加小心地处理这些保留位。 如果其他保留位也应设置为1、我将检查建议的默认值。

    为方便您参考、MCT8315A 的数据表中缺少寄存器 PIN_CONFIG1的 DIR_INPUT 的值2h。 似乎该值允许设置逆时针旋转

    此致

    Simon