请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8334 工具与软件:
我已经浏览了数据表、想知道何时可能需要 为 DRV8334设置位 tcp_EN_DLY /用例可能会增加输入关断和涓流电荷泵激活之间的时间

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Jonathan、
通过延长 TCP 的启用时间、可以节省一些功耗。 例如、如果您的应用不需要频繁使用 TCP (不是很高的100%占空比)、那么与使用100us 相比、使用250us 选项将有助于节省更多的电量。
100us 设置应该没有问题、优点是、如果您知道系统/应用的充电电流为250us、则可以通过一种方法实现省电。
注意:在20kHz 时、100us 为2个 PWM 周期(无切换)、250为5个 PWM 周期。
此致!
Akshay