This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:布局示例将 nFAULT 引脚拉至低电平、但建议上拉 nFAULT 引脚。

Guru**** 2395465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437276/drv8908-q1-layout-example-pulls-nfault-pin-to-low-but-nfault-pin-is-recommended-to-be-pulled-up

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

在 DRV8908-Q1的数据表中、布局示例将 nFAULT 引脚拉至低电平。

但是、建议在数据表中进行上拉。  

该布局示例是否错误?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    请给我们24小时的时间来了解这件事并与您联系。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthivasan、

    您能很快回答这个问题吗?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    这似乎是一个错误。 正如您指出的、nFAULT 应被上拉而不是下拉。 我们将在数据表中纠正这一错误。

    此致、

    约书亚