This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:对于 DRV8908-Q1、是否有任何建议的断电序列?

Guru**** 2398125 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437270/drv8908-q1-is-there-any-recommended-power-off-sequence-for-drv8908-q1

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

对于 DRV8908-Q1、是否有任何建议的断电序列?

如果是、您能告诉我详细信息吗?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    请给我们24小时的时间来了解这件事并与您联系。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthivasan、

    您能在今天内回答这个问题吗?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    我们没有建议的断电序列。 但是、这取决于所驱动的负载。 例如、电机可能会在减速时产生足够的 BEMF 电压以泵送 VM 电压、并可能超出器件的绝对最大额定值。 可以通过 VM 上足够的大容量电容或在关断器件之前使电机减速来缓解该问题。  

    此致、

    约书亚