This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:MCT8316A

Guru**** 2398125 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1438383/mct8316a-mct8316a

器件型号:MCT8316A

工具与软件:

嗨、Sir:先生

我们的应用场景是使用 MCU 和这个芯片来控制杆式电机。 关于这款芯片、有几个问题要问:1. 该驱动器芯片是否仅支持自动控制? 如果我们只想用主动控制功能、不想用芯片的自动控制功能、那么内部的参数需要修改、或者我们可以使用芯片的默认配置吗;如果主动控制功能需要修改芯片的参数、哪些参数需要修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的问题、主动控制是指自己控制相位的换向和驱动吗?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin: 是的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    MCT8316A 具有无传感器陷阱引擎、使用户能够以极少的配置运行电机、而无需了解引擎的内部工作情况。 无法修改代码或驱动程序部分的工作原理。  

    您能解释一下为什么需要自己控制相位吗? 您可以尝试使用我们的 EVM 和 GUI 运行电机、如果遇到任何问题、请与我们联系。

    谢谢。此致、

    Sachin S.