This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:有关电流检测的问题

Guru**** 2395525 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437642/mcf8329a-question-about-current-sensing

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

你好。 您能解释一下 MCF8329A 如何处理电流感应基准电压不恰好为1.5V 但具有轻微偏置的情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高、MCF8329A 中用于电流检测的基准电压固定为1.5V。 您能帮助我们理解这种偏见的区别吗?

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们的电路的电流结构、分流电阻器的接地可能会因电机运行时产生的噪声而波动。 这可能会导致电流检测出现问题。 驱动器是否具有任何防止这种噪声的保护功能、或者是否为此实施了算法解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队告诉我、器件内部有动态偏移校正功能、如果器件在分流器上具有直流偏置、可对您有所帮助、但我们无法补偿分流电压上的任何交流耦合。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何与此相关的材料? 我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、数据表或任何文档中未提及该信息。 我们计划将其纳入其中一个文档版本和后续的数据表更新中。  

    谢谢。此致、

    Sachin S.