This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:状态机和 SPI 通信和放大器;驱动器输出就绪时间

Guru**** 2395615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1438204/drv8243-q1-state-machine-and-spi-communication-driver-output-ready-time

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我想向您确认以下理解情况

我们的器件 EC 表显示 T2通信可用之后、T3之后驱动器准备就绪。

 

在状态机时、我的理解是待机(在转换#5后)对应于 T4。 同时、它指出 INIT2通信已启用、待机通信可用。  

您能否帮助分享:

初始化阶段中的"启用通信"与待机阶段中的"可用通信"有何区别?

如果回到唤醒序列图、我们是否了解在 T2 SPI 通信可用后、客户可以设置 DRVOFF=0并配置占空比。 在 T2和 T3之间、器件可以读取 DRVOFF/EN/PH 相关寄存器状态、但驱动器没有输出。 驱动器输出将仅在 T3之后可用?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    我们的器件专家将对此进行调查并提供反馈。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    在 T2之后、SPI 可用:

    直到 T5桥为高阻态:

    在 T5之后、您可以驱动桥。