This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:GATE 引脚上的额外保护

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437698/drv8714-q1-additional-protection-at-gate-pin

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

您好!

我正在使用 DRV8714和 DRV8706进行电机控制应用。 我是否需要在驱动器 IC 外部将栅极源极保护钳位二极管从 GH 添加到 SH 并从 GL 添加到 PGND。 从方框图中可以看出、高侧 MOSFET 已包含到内部、但不为 DRV8714的低侧 MOSFET 提供此保护。我是否需要为这些 MOSFET 中的任何一个从外部添加此保护。 请 确认驾驶员8706是否也需要此功能。

谢谢。此致

Reshma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    DRV8714和 DRV8706无需外部钳位组件。

    您能告诉我这一需求来自哪里吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    这只是我最后的一个问题 以了解外部 MOSFET 是否需要任何保护。 对于传统的栅极驱动器、我们使用此钳位二极管提供保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:

    如果没有其他问题、我将关闭该主题。

    此致!

    Keerthi