This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1EVM:原理图请求

Guru**** 2398125 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1EVM, DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437496/drv3946-q1evm-schematic-request

器件型号:DRV3946-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV3946-Q1

工具与软件:

大家好、我有 DRV3946-Q1EVM 用户手册和产品说明书。 我可以获取评估板的原理图吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您联系我们。 我可以问一下、您希望驱动器具有什么负载吗? DRV3946-Q1用于驱动 BMS 接触器和开/关螺线管、适用于不同的汽车应用。  

    您可以在 DRV3946-Q1 产品页面上请求访问原理图、如下所示:  

    此致!  

    XINO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xino:

    谢谢你。 我 使用  DRV3946-Q1驱动电磁阀。 抱歉、我以为该请求是针对 GUI 软件的、但我认为其中没有包含原理图。 但现在我已经提交了它。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    不用担心、我已批准您的请求。 如果您有任何问题、请给我发送电子邮件。  

    此致!  

    Xino Tillis-Cristo