This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:DRV8962

Guru**** 2579725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439035/drv8962-drv8962

器件型号:DRV8962

工具与软件:

您好!
我有类似的问题。 在 VM 且处于24V 电压时、空载、所有输入均上拉、大约存在30mA 状态、器件温度上升30°C 高于环境值。
可能是什么原因?
此致、
Emil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、您好!

    在此测试期间、OUT1到4是否有任何负载连接? 我们在24V VM 下测试了 EVM 上的电流消耗。 它符合数据表规格。 您能否分享您的应用原理图? 谢谢你。

    此致、Murugavel