This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:VGS 波形异常

Guru**** 2395525 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439037/drv8703-q1-vgs-waveform-abnormal

器件型号:DRV8703-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们在 EPB 中使用 DRV8703-Q1、发现低侧 MOSFET 具有如下图所示的瞬态电压变化、您能帮助说明可能的原因吗?

有负载时:

空载:

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    是否有关于上述问题的反馈?

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的提问。

    我们的器件专家将对此进行调查并作出回复。

    谢谢!

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请尽快帮助您解决此问题、谢谢!

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的提问。

    -您能提供 DRV 和外部 FET 相关的原理图吗?

    -您能指出这个波形的确切测量位置吗?

    -什么是负载电流电平?

    -通常我们最好有 GH/SH/GL/VM/SL 和电机电流波形来加速调试 AD 第一步。

    此致

    森田信也