This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106H-Q1EVM:DRV8106H

Guru**** 2395545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439331/drv8106h-q1evm-drv8106h

器件型号:DRV8106H-Q1EVM

工具与软件:

您好!

根据数据表 半桥控制表、如果我使用 PWM、高侧驱动负载将如何持续接通?

我的要求条件持续低于条件  

SH1 - H

GH1 - H

GL1 - L

此致、

Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    可通过 nHIZ1 = 1和 IN1/EN = 1来实现半桥控制。 请参阅 DRV8106H 数据表中的快照。

    控制输入可参见 EVM 用户手册。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢!

    Ibinu