This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:关于栅极驱动器输出信号(Vgs)验证的寄存器设置

Guru**** 2395565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1438767/drv8353f-regarding-register-setting-for-gate-driver-output-signal-vgs-verification

器件型号:DRV8353F

工具与软件:

我想在移除所有开关元件的情况下验证栅极驱动器输出信号(Vgs)。 请建议使用寄存器设置、以防止由于故障发生而导致输出停用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您要求的内容有点困惑? 您是否需要可以禁用栅极输出的寄存器设置? 或者您是否想要关闭所有故障检测?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我希望输出栅极信号。 当没有开关元件时、由于故障检测、栅极信号似乎不输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能说明您看到了哪些故障吗? 有时不建议忽略器件检测到的故障、因为这可能会导致器件在会导致绝对最大值违规的条件下运行。

    如果使用 SPI 型号、则可以使用此寄存器启用和禁用某些保护功能

    如果您使用的是硬件型号、很遗憾、大多数保护功能始终处于启用状态。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、发生 VDS_H 和 VDS_L 故障。 由于 FET 被移除、在电压测量中似乎会出现一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 FET 被移除、电压测量似乎出错。

    移除了哪个 FET? 为什么呢? 应用是什么? 在移除 FET 之前是否存在故障?

    此致、

    Yara