请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 工具与软件:
您好!
使用 Excel 设计工具时、自动计算出的 PBUDGET 变为负值、导致错误。 您能否就该错误的原因以及如何处理该错误?
e2e.ti.com/.../Design-Tool.xlsx
谢谢!
Conor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
使用 Excel 设计工具时、自动计算出的 PBUDGET 变为负值、导致错误。 您能否就该错误的原因以及如何处理该错误?
e2e.ti.com/.../Design-Tool.xlsx
谢谢!
Conor
您好!
A.选择 FET QE 和 QF 之前的功率预算为25.27W
B.您选择了 FET QE 和 QF: 根据您在 Excel 工具中输入的值、计算出的 QE 的功率损耗为14.58W。
C:选择 QE 和 QF 后的功率预算为:
PBUDGET = 25.27W - PQE-PQF = 25.27W - 2*PQE = 25.27W - 2*14.58W =-3.89W
由于 PBUDGET 是负数、因此无法满足效率目标。 这就是为什么会出现错误消息的原因。
它就像杂货店购物。 你买更多的杂货比你有钱.
我建议您选择功耗更低或降低设计效率目标的不同组件。
仅当 PBudget 大于0时、才能实现效率目标。
感谢您关注德州仪器(TI)产品。 如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
此致、