This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:栅极关闭信号上有一个层。

Guru**** 2395305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1438873/drv8353f-there-is-a-layer-on-the-gate-off-signal

器件型号:DRV8353F

工具与软件:

在栅极关断信号上有一个层。 这似乎是导致短路的原因。 是否有办法消除它?

黄色(C1):高侧栅极接地电压

绿色(C2):低侧栅极接地电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的提问。 我将在下周提供反馈。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我拍摄了栅极- GND 波形的照片。 栅源波形正确。 感谢您的回答。