This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:电流检测电阻选择

Guru**** 2395595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1438527/drv8714-q1-current-sense-resistor-selection

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

您好!

我的应用需要8A 的均方根电流和23A 的峰值电流、这与评估板的电流额定值几乎相似。

在评估板中、选择了 DRV8714的7m Ω 作为检测电阻。 那么我是否应该也选择7m Ω 作为电阻器? 对于感测电阻的选择是否有任何标准。 当峰值电流为23A 时、我选择了具有所需额定功率的1M Ω。 这是否足够?

此致、

Reshma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshma:  

    您的 ADC 上的满量程值是多少(3.3V 或5V)?

    您的 AREF 是什么?

    您计划使用的收益是什么?

    您可以从此处确定所需的分流电阻器的大小。

    请参阅数据表的此部分、以获取示例:

    此致!

    Keerthi