This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:对保持电流精度的 DRV110V 芯片的进一步咨询

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439487/drv110-further-consultation-on-drv110v-chip-holding-current-accuracy

器件型号:DRV110

工具与软件:

关于 DRV110V 的这款芯片、我之前在论坛上查阅过 Ipeak 和 Ihold 的精度范围、得到的回复如下。
关于图中的答复、我想进一步谘询、答复中提到、电流小、准确性高。 测试时根据规格给出的条件、Ihold 的范围为40mA 到65mA、标准值为50mA、精度范围为-20%到+30%、如果 Ihold 的实际应用更大、那么 Ihold 范围会扩大吗? 如果扩展、是根据-20%到+30%的百分比(如±40%)扩展、还是根据-10mA 到+15mA 的当前值扩展(如±20mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要器件在建议的工作条件下运行、其运行状态就应该在所有数据表参数范围内。 由于额定电流存在各种相关因素、因此很难说出工作电流可能变化的确切百分比。 参数 Ipeak 和 IHOLD 是通过 –40°C≤TA≤125°C 指定的、VIN=14V、这意味着您永远不会看到电流变化大于-20%至+30%。 上一帖子提到可能会看到与不同的较大变化 典型值 但仍在-20%至+30%范围内。

    此致!

    David