This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:芯片应用问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439917/drv8837-chip-application-problem

器件型号:DRV8837

工具与软件:

目前、在使用 DRV8837的过程中、输出将同时出现两个高电平和低电平跳变这一问题。 该问题是如何发生的、应该如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您通过此论坛联系我们。 引线是什么。 VM 和 VCC 电压是多少? 我们可以在 IN1和 IN2、OUT1和 OUT2上获得布线吗? 什么负载连接到输出端? 请分享原理图。 如果我们还可以进行第二次捕获来显示使用电流探头测量的负载电流波形、这将大有裨益。 对于此捕获、没有 PWM 或有源输入的其中一个输入可以替换为电流通道。 谢谢你。

    此致、Murugavel