请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH 工具与软件:
您好!
在 Universal_Motorcontrol_Lab 中-> motor_common.c
void calculateRMSData (motor_handle)
有值比较、请参阅下文
if(obj->Irms_A[0] > obj->Irms_A[1]) { IrmsMax_A = obj->Irms_A[0]; IrmsMin_A = obj->Irms_A[1]; } else { IrmsMax_A = obj->Irms_A[0]; IrmsMin_A = obj->Irms_A[1]; }
我不确定这是否是错字? 如果和其他语句相同、因为二者都是比较的 ?
Danny