This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:栅极驱动器 Vgs 电压

Guru**** 2395465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439314/drv8302-gate-driver-vgs-voltage

器件型号:DRV8302

工具与软件:

我正在使用 drv8302设计一个简单的 BLDC 电路、在数据表第7页、假设当 PVDD 大约为8V 至60V 时、Vgs 将在9.5V 到11.5V 之间、因此例如、我为 PVDD 提供12V 电压、是否可以计算 Vgs? 或者我必须设置正确的电路并进行测量?

抱歉、如果我的问题太简单、我正在尽力学习。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为没有公式计算此值、但我发现这个 E2E 文章解释了 vgx_norm 是什么:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers---internal/f/motor-drivers---internal-forum/236755/drv8302-hs-gate-voltage-rating/829272?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=VGX_NORM#829272

    因此、理论上 vgx_norm 应接近 VDD1 + GVDD。 我不知道您是否需要您的设计中内置的电路来测量电压、除非您需要在整个应用中恒定读取这个电压值。

    此外、对于 E2E 来说、毫无疑问会过于简单! 此论坛旨在为工程师提供一种资源来询问其未解答的问题。 但是、如果您不熟悉该论坛、我会说、第一步应该始终是查看您的问题或类似问题是否已被提出、尤其是对于我们的较旧器件、您将会找到数百篇甚至数千篇文章。

    如果您的问题已得到解答、请点击"This resolved my issue button"、这样将关闭该主题、否则、请告知我是否需要进一步的说明!

    如果您有任何有关 DRV8302的其他问题、请告诉我、如果有、您可随时搜索此论坛或发布另一个主题。

    此致、

    Yara