This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:DRV8434规格

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8452, DRV8461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439798/drv8434-specification-of-drv8434

器件型号:DRV8434
主题中讨论的其他器件:DRV8452DRV8461、DRV8462

工具与软件:

在我的设计中、我使用高性能运动器件 IC (Magellan MC54113)。
我的步进电机最大电流为3A、带失速检测、电流限制、过压保护、通信-RS485、输入电压(12-56)、 O/P 配置- 高侧、低侧、步进/方向。
请为 TI 中具有更好性能的上述器件提供替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elavarasan、

    对于大于3A 的步进电流、以下驱动器非常适合采用 DDW-44封装的 DRV8452 5A IFS (I 满量程)和采用 PWP-28封装的4A IFS。 DRV8461和 DRV8462等其他器件也非常适合。 采用 DDW 封装的 DRV8462支持高达5A IFS 的电流、采用 DDV 封装的 DRV8462支持高达10A IFS 的电流(带顶部安装的散热器)。  

    DRV8461和 DRV8462可通过 EVM 评估实际的步进电机。 谢谢你。

    此致、Murugavel