This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:响应时间

Guru**** 2561490 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873, DRV10975, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1440306/drv10975-response-time

器件型号:DRV10975
主题中讨论的其他器件:DRV11873、、 MCF8315C

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用的是 DRV10975和 DRV11873。 他们想知道这两个芯片从正向变化到反向旋转时的响应时间。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、请给我们一两天的时间、以便在内部检查并返回。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    在任一种情况下、器件都会停止驱动电机并从开始改变方向。

    如果 DRV11873、在 FR 状态复位之前、根据 FS 引脚状态、需要300us 至600us。

    您的应用所需的规格是什么?

    您是否考虑过 MCF8316C/MCF8315C 器件?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.