This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801:如果不是使用 CCS 来运行 DRV 8801EVM、如何在其中对 MSP MCU 进行编程?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1232, DRV8801, DRV8801EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1440986/drv8801-can-i-run-drv-8801evm-using-ccs-if-not-what-can-i-do-to-program-msp-mcu-on-it

器件型号:DRV8801
主题中讨论的其他器件:MSP430F1232、、

工具与软件:

我有一个 DRV8801 EVM、我的 CCS 显示"No USB-FET"(未找到 USB-FET)。 板载 MCU 是 MSP430F1232。  

将链接附加到以下 EVM:

DRV8801-EVM