This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:开路负载故障

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1440935/drv8889-q1-open-load-fualt

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在其项目中评估 DRV8889-Q1并立即解决以下问题、您能帮助审查并发表一些评论吗? 谢谢。

DRV8889-Q1将 在以下情况下报告开路负载故障:

1. VM 软启动

2.欠压测试后电压恢复时  

我是否可以知道此开路故障的可能原因以及它是否与软件配置有关?  

如果您需要其他测试结果、请随时告知我、谢谢。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    感谢发帖。

    Unknown 说:
    1.  虚拟机软启动[/报价]

    什么是 VM 软启动电压随时间的变化曲线。 电机是否在 VM 关闭和软启动时运行? 在软启动之前 VM 需要关闭多长时间?

    Unknown 说:
    2. 当欠压测试后电压恢复时 [/报价]

    此测试期间的驱动程序状态是什么? 电机是运行还是处于停止状态? 该测试过程中的寄存器设置是什么?  谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]