This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SPI 错误

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1441070/drv8889-q1-spi-error

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

客户创建 SDI 接地短路故障以模拟 Tx 数据错误、但不会报告 SPI 错误、这是否正常? 是否有任何机制来检测此故障?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

     如果 DRV8889-Q1未接收到恰好16个 SCLK 脉冲(16位)、则会触发 SPI_ERROR 故障。 因此、只有 SDI 布线短接至 GND 时、SCLK 仍将发送16个时钟脉冲 、这将导致 DRV8889-Q1接收包含 16个0的 SPI 数据包。 在这种情况下、预计不会出现 SPI_ERROR 故障。

    要检测  SDI 或 SDO 未发送正确位的错误、需要在 MCU 侧实现写入命令后的读回。 像 CRC 这样的检查也有利于在 MCU 端实现。  

    此致、

    约书亚