This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262-Q1:DRV8262-Q1

Guru**** 2395375 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962-Q1, DRV8262-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1438465/drv8262-q1-drv8262-q1

器件型号:DRV8262-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8962-Q1

工具与软件:

我找到了一个用于驱动直流电机或步进电机的 IC。
器件型号:DRV8962-Q1 :适用于24V 和48V 汽车应用、具有电流检测输出的65V 四通道半桥驱动器
您能否根据生产要求发送有关驱动直流电机或步进电机的应用手册。 我是说、我将使用一个 IC 来 驱动直流电机或步进电机。
请发送应用电路或任何其他详细信息、以便启动我的项目。  
感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 将在24小时内给您反馈。

    此致

    信也  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为我的应用建议该部件。 DRV8962-Q1也适合我的项目。 我怀疑 PGND 和 GND 都是隔离式的还是需要外部短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我认为 DRV8262-Q1可能适合您的应用。 它支持1个或2个有刷直流电机或步进电机。

    数据表包括如何"7.应用和实施"。 请参考它。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚阅读了这本书、但在功能方框图和引脚配置中、它显示了 PGND 和 GND 连接到系统地、而其他典型应用都显示不同的接地。 我对 PGND 和 GND 感到困惑。 均为公共接地或不同接地。 请澄清一下。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 引脚配置应正确无误。

    请将所有 GND 引脚连接到同一系统 GND。

    此致

    信也