This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:PWM 频率= 330kHz 的风险

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872, DRV8872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1440195/drv8872-q1-the-risk-for-pwm-frequency-330khz

器件型号:DRV8872-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8872

工具与软件:

你(们)好

从产品说明书可知、最大频率为200kHz。 客户使用 DRV8872、PWM 频率为300kHz、 输出 PWM 的最短导通时间为1.57us。 上升时间为118ns、下降时间为60ns。 是否存在风险?

e2e.ti.com/.../8872_938FFA51E14FF753E26C625F_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    [报价 userid="554400" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1440195/drv8872-q1-the-risk-for-pwm-frequency-330khz 从数据表中、最高频率为200kHz。 客户使用 DRV8872、PWM 频率为300kHz、 输出 PWM 的最短导通时间为1.57us。 上升时间为118ns、下降时间为60ns。 是否存在任何风险?

    TI 不保证在数据表建议的工作条件之外运行。  

    DRV8872-Q1栅极驱动器及其输出级不支持在目标工作电流下进行300kHz 开关运行。 即使它有效、控制的可用占空比范围也将为~ 30%至70%、当然、它还将支持0和100%(无需 PWM)。 在指定负载电流下的300kHz PWM 驱动器下的开关损耗将很高、可能会导致 OTSD 过热。 这些都是风险。 在相同电流开关水平下、无法降低这些风险、因此可以选择降低驱动电流。  客户是否使用 EVM 对此进行了测试? 客户应使用 EVM 将其负载和工作条件表明这一点、并确定降额规格是否适合这些情况。 谢谢你。

    此致、Murugavel