This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机有很大的噪声、驱动电流不是正弦波

Guru**** 2397155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439461/the-motor-has-a-loud-noise-and-the-driving-current-is-not-a-sine-wave

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

您好:

我们使用8889A 来驱动电机、配置为1/4微步进、智能调优纹波控制模式、可 在 STEP 引脚上每秒提供480个脉冲、因此电机噪声非常大。  我们还尝试了其他 PPS 和微步进参数、但电机噪声未显著降低。  电机供应商告诉我们无法减小电机驱动电流、否则无法驱动电机。  我们如何降低电机噪声并使电机驱动波形接近正弦 wave.e2e.ti.com/.../Q24BYJ48_2D00_3361w.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设备专家将会检查问题并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享电流波形和步进电机数据表。 根据数据表、电机 DCR 是150 Ω 。用于驱动该电机的 VM 电源是什么? 假设它为12V、通过绕组的最大稳态电流将为 VM/DCR = 12/ 1500 = 80 mA。 这是一个非常低的 IFS 满量程电流。

    使用 VREF 设置的用于驱动该电机的目标电流是多少? 为了实现适当的电流调节和波形整形、必须将其设置为< 80 mA、60 mA 附近是一个良好的目标。 任何高于该值的值都将无法正确调节电流、因为线圈电流永远不会达到 ITRIP 阈值、从而导致电流波形严重失真。  

    使用我们的 EVM 和一个示例电机(规格类似、但 DCR 220 Ω 稍高、VM = 12V、IFS = 80 mA、1/4步进模式、STEP 引脚上为480PPS)、请参阅以下电流波形。

    IFS = 50 mA、其余设置与上述设置相同。

    使用这种高 DCR 低电流步进电机的另一个缺点是它们的反电动势振幅非常低、因此不适合失速检测。 如果您可以识别具有更高 DCR 和更高电流的步进电机、那么它可能更合适。 例如 20BYJ26步进电机。 最终应用是什么? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="4637" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1439461/the-motor-has-a-loud-noise-and-the-driving-current-is-not-a-sine-wave/5521627 #5521627"]为驱动此电机所设置的 VREF 目标电流是多少?

    您好:

    感谢您的帮助,我们的初始参数是  VREF 1.65V,  TRQ 100%, IFS 0.75A,  组件驱动扭矩要求160gf.cm ,我们当前的驱动参数是 VREF 1.65V。 TRQ 6.25%、IFS、47mA、Toff 7US。 电机噪声显著降低,波形也接近正弦波。 我们如何估算电机扭矩?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我很高兴我们能够解决这个问题。 请将此帖子标记为已解决。

    我们如何估算电机转矩?

    根据您分享的电机数据表、有一个特定转速时的输出扭矩规格。 通常、此规格适用于全步进模式和直接驱动、这意味着稳态电流为 V/R = 9/150 = 60 mA IFS。 在全步进模式下、电流波形将接近于方波。 输出扭矩与电流波形下方的面积成正比、必须添加正负模数。 使用这个方法查找具有60 mA 振幅和步进周期宽度的方波的面积以及曲线下的正弦波面积-请见第二段。 该比率将为您提供步进电机的估算输出扭矩。 对于正弦波电流、电机运行的噪音更低、但在全步进方波时、扭矩达到最大。   

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在12V 电压条件下、电动机旋转速度更快。

    这是预期结果、因为在12V 下可实现更高的 IFS、12 50 Ω > 9V/V 150 Ω 、因此扭矩更高、因此可以在不失速的情况下实现更高的速度。 当电压为9V 时、如果目标电流大于9V/V、则可能无法实现目标电流150 Ω 。  

    一些供应商提供了具有特定 VM 电压的电流调节双极驱动器的速度扭矩曲线。 另外还有一个参数、一些步进电机供应商可能会提供、但并不常见。  步进电机扭矩常数表示为"kT"、  该值表示步进电机产生的扭矩与流过其绕组的电流之间的比率。  扭矩(T)= Kt *电流(I) 。

    此致、Murugavel