This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1EVM:DRV3901-Q1EVM 闪烁的红色故障 LED

Guru**** 2397155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1433516/drv3901-q1evm-drv3901-q1evm-flashing-red-fault-leds

器件型号:DRV3901-Q1EVM

工具与软件:

我收到评估板后、在尝试提出时遇到了问题。  包装不是原装的、因为它是透明的、静电袋已打开并使用。  当连接 USB 来为电路板供电时、我会在状态 LED 组上看到2个闪烁的红色"FAULT" LED。  我已经尝试在两台不同的计算机上使用下载的 GUI 软件以及在线可启动 GUI、但所有尝试均会显示"FAILED TO CONNECT"。  我是否可以获得替换板或其他支持。
 
谢谢!
Jon Pollack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    请给我们一天时间来了解这件事、并与您联系。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  好像是换了一个旧的板、文件不匹配。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确认是否安装了应用 UART 和调试接口 UART 的 MSP430驱动程序。  它尝试进行连接、显示应用 UART 上的9600波特为"硬件连接正在进行"、然后显示 FAILD TO CONNECT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您能否告诉我、此常见问题解答是否有用?

    (+)[常见问题解答]为什么我的电机驱动器 EVM 无法连接到 GUI? -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此操作未能修复任何问题。  这是爆管驱动器、而非电机控制器。  我是否可以退回 INOP 板并将其替换为工作正常的板?

    谢谢!

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、所有 DRV EVM 上都是相同的调试器、因此我发送了常见问题解答。 您是否还可以确保  在将 EVM 连接到计算机之前已为其加电。 您是否还可以发送一张图片、说明在终端上看到了 EVM 上的内容?  

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题是否有任何进展?  我仍然无法使用评估板。

    谢谢!

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就驱动程序和主机 GUI 而言、一切都正常。  考虑到刚刚发送的较旧电路板、可能存在"固件版本"不匹配的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您是否可以尝试更新固件以查看是否由固件不匹配引起?

    DRV3901-Q1EVM-GUI 用户指南(修订版 A)

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从器件的 TI 资源页面调用的浏览器 GUI 上没有"File"选项卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    一旦它无法连接、它应该会为您提供以下选项:

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得"File"选项卡并成功加载固件。  仍然无法连接。  我试过使用浏览器 GUI 以及独立应用。  这时可能是电路板问题。

    谢谢!

    Jon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    让我与设计此电路板的人员核实一次、然后给您回复。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您能否确认5V 和3.3V 电源是否启动。

    另外、请分享电路板的图像、我想查看跳线配置。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    验证3v3和5v0电源轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以拿到一个新的电路板吗?  我很难开始设计、但我还无法评估此器件。

    谢谢!

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    在您发送的图像中、PVDD 未连接、因此 D3未亮起。 在尝试连接之前、您能否确认您已将12V 连接到 PVDD 并看到 LED 亮起。 您能否仔细检查是否已执行以下步骤:

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经能够连接了。  是否有与我的电路板相匹配的接头描述?  鉴于文档中包含不同的电路板图片和说明、我无法说明所有接头上的所有跳线设置是什么意思。  我尚未收到部署信号。

    谢谢!

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    请参阅 EVM 页面上的 EVM 用户指南、获取有关该 EVM 上所有接头的说明:

    DRV3901-Q1EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 指南与我的电路板不同。  它大致匹配、因此我将按原样使用它。  我可以获取"my"电路板的原理图(见上图)吗。  文档中用于标题使用的描述在某些情况下不是很好地描述、而在其他情况下则缺少。  

    谢谢!

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您可以通过 DRV3901页面上的此链接申请板文件和原理图:

    DRV3901-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致!

    Keerthi