请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8871 工具与软件:
我对使用大容量电容有疑问。
我已在 VM 引脚中使用了47 μ F 钽电容器(大容量电容)
但尺寸不大。 我无法使用它。
我能否在该引脚中使用与47uF 相同的陶瓷电容器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我对使用大容量电容有疑问。
我已在 VM 引脚中使用了47 μ F 钽电容器(大容量电容)
但尺寸不大。 我无法使用它。
我能否在该引脚中使用与47uF 相同的陶瓷电容器?
您好、Gowri、
感谢您发送编修。 是的、您可以使用47 μ F 的陶瓷电容器。 确保额定电压和电容正确匹配、因为陶瓷电容器会因电压而急剧降额、这意味着如果您在使用额定电压为24V 的47uF 陶瓷系统和12V 系统时、电容将远低于47uF。 如果要确保不会出现降额、则宜使用陶瓷电容器。 在极少数情况下、陶瓷电容器可能导致振铃或振荡、通过使用示波器观察 VM 电压来仔细检查情况并非如此。
此致、Murugavel