工具与软件:
我们的应用使用8962驱动四个不同的螺线管。 每个电磁阀的预期电流利用率不同。
我们需要使用 IPROPI 线路来测量螺线管初始激活阶段的电流利用率、以检测柱塞是否实际移动。
成功激活(柱塞完全移动)后、电流应斜升、然后在柱塞移动时下降、然后在移动停止后开始再次上升。
激活失败看起来有所不同。
设计电路的 EE 根据数据表的"电流调节"部分调整了 Ripropi 电阻器的大小、得出的最大电流为2A 的电路为7.68K。
当 IPROPI 线路连接到 CPU 上的 AtoD 输入时、它会在激活螺线管时连续读取零。
如果要使用 IPROPI 进行电流感应而不是电流调节、如果查看数据表、可能需要使用不同的 Rippropi 公式。
这是真的吗? 它看起来像一个小得多的价值为利普比可能是必要的。
谢谢你。