主题中讨论的其他器件: DRV8262
工具与软件:
我被要求找到一家 TI FAE、研究一台可以驱动电机的正弦波发生器。
我们需要使24V 交流@ 5A 稳态、60Hz、 输出必须下调至10V 交流@ 3A、我需要验证 DRV8245是否适合此操作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我被要求找到一家 TI FAE、研究一台可以驱动电机的正弦波发生器。
我们需要使24V 交流@ 5A 稳态、60Hz、 输出必须下调至10V 交流@ 3A、我需要验证 DRV8245是否适合此操作。
James、您好!
很抱歉让你久等了。 该论坛由工厂应用工程师提供支持。 我们通过 论坛海报制定了具体的参与规则。 其中一项是、我们不允许通过论坛海报的电子邮件地址进行联系。 此外、我们不能在此公共论坛中提供任何人的电子邮件地址。
您可以 直接通过供应商联系人联系当地的 FAE。 您是否曾向您的采购团队核实过是否有 FAE 联系信息?
同时、我很乐意为这款器件提供技术支持。 通过产品网页 https://www.ti.com/product/DRV8245-Q1#design-development、 您可以访问该器件的可用设计工具和仿真选项。


DRV8245-Q1是一款符合汽车标准的全桥有刷电机驱动器、可使用高达25kHz (最大值)的 PWM 输入进行控制、占空比为0%至100%、工作电压为35V (最大值)、峰值短时电流额定值为32A。 DRV8245-Q1没有外部 VREF 输入、因此不适合以正弦方式调制电流。
我们的产品系列中还有其他选项、例如可作为单个 H 并联使用的 DRV8262双 H 桥、可以支持高达200kHz 的 PWM 输入、65V 的最大工作电压和32A 的峰值短时持续电流。 该驱动器具有外部 VREF 输入、可通过 DAC 进行驱动、而 DAC 可使用查找表或数学运算输出正弦函数电压、并调制 PWM 以驱动正弦波输出电流。 请注意、负载上的电压将是使用基于正弦的占空比调制的 PWM 电压、而电流可能是基于采样点数量的干净正弦波。 如果对该器件有任何疑问、敬请告知。 谢谢你。
此致、Murugavel